结果:找到"板框 PC助手",相关内容755条
  • 板框
  • 请问怎么绘制圆弧板框,或者是自定义板框(专业版)
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:LY1111 发帖时间:2024-01-16 14:24:00
  • 新版EDA板框层是做了调整嘛
  • 新版EDA板框层是做了调整嘛,之前我都是通过线宽来当作挖槽使用。如下图所示,之前版本打样出来都是分开的手指,更新了eda这次打样出来发现手指连在一起了,预览2D也是连一起的。请问有没有办法改了回去
  • 所属专栏: PCB设计 标签: eda 发帖人:xgeg 发帖时间:2023-02-07 14:18:00
  • 3D仿真预览和Gerber图形不一致
  • 立创EDA设计的在下单小助手里3D仿真预览和Gerber图形不一致,板边框也重绘过了,会是哪里出问题了?在EDA里的的3D预览是正常的
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 3D预览 下单小 发帖人:EPDC 发帖时间:2022-10-04 12:43:00
  • LCEDA专业版板框不显示
  • 前几天画PCB,专业版板框都有正常显示的,今天改着改着不显示了,重启软件也不行。板框层我没有修改颜色,也没有关闭显示。2D仿真图上可以看到我是有画了2组板框线的。本来是1个板框线,今天发现不见了,以为自己误删除了,又画了一个,现在2个板框都修改不了,也删除不了。我现在相同工程下的其他PCB板子的板框是正常的,就这一个板子的板框有问题。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 专业不显示 发帖人:只争朝夕 发帖时间:2022-04-27 08:50:00
  • PC下单小助手能不能开发个linux版本
  • 现在很多企业都在进行国产化替代,系统也换成linux版本了,我们也是其中一员,还好立创eda有linux版本的安装包,设计pcb还挺方便,不过下单小助手却没有linux版本的,设计完投板的时候网页根本加载不出gerber图形,也不知道生成的gerber有没有问题,立创eda教程里面的其他gerber在线预览网页打开也很慢还不方便,还是习惯用下单小助手方便快捷,希望嘉立创能开发一个小助手的linux版本
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PC下单小,linux 发帖人:海迹天涯 发帖时间:2021-05-14 11:00:00
  • 关于PC下单小助手的建议
  • 希望PC小助手里面,标记了“禁止返单”的板子,返单这个按钮能不能变成“灰色”不可选中状态,或者其他提示。目前标记了禁止返单,看上去和没标记的一样,不能很好区分。板子多了容易混淆,不能一眼看出来。如下图:以上。
  • 所属专栏: PCB打样 标签: PC下单小 PC 发帖人:goldenlava 发帖时间:2020-12-14 09:42:00
  • 立创PC助手不能识别板框
  • 我的板子用的是机械1做的外框,为啥PC助手下单的时候不能识别出板框?
  • 所属专栏: PCB打样 标签: PC 发帖人:春眠不觉晓 发帖时间:2020-04-18 21:24:00
  • 嘉立创PC端小助手3.2.3版本发布:优化实物仿真图展现效果
  • 嘉立创PC端小助手3.2.3版本发布1.优化Gerber图形、实物仿真图显示2.设置窗口增加设置项“开机自动启动”。3.拖动主窗口到桌面边缘时,执行窗口最大化/半屏显示(win7及以上)4.更新部分底层库代码3.2.3安装包地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.3.2/JLCPcAssit_setup.3.3.2.zip
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: PC 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2019-02-26 16:05:00
  • PC下单助手3.2.0正式发布-支持实物仿真图
  • 历经开发团队几个月的辛苦努力,嘉立创PC下单助手3.2.0正式发布,该版本最大的功能升级,就是支持PCB实物仿真图。仿真图效果如下:一、3.2.0版本安装包下载地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.2.1/JLCPcAssit_setup_3.2.1.zip二、实物仿真图的应用场景1、在PC助手下单时,提前预览实物仿真图2、确认生产稿时,查看实物图注意:确认生产稿的功能已经开发完成,待正式开放。二、该版本存在的已知问题1.部分文件的板子区域、槽孔的识别可能有误,达不到100%欢迎各位下载使用,并提出宝贵意见
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: PC下单 实物仿真图 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2018-10-15 10:05:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: